我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器通过通讯修改参数后,为什么SoMove在线观察参数没有发生变化?
问题描述:
通过通讯修改参数后,如何使somove显示的参数同步?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器通过通讯修改参数后,必须通过8504的bit1置1后,将参数写入到EEPROM内,somove里才能看到参数发生变化。