我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310L变频器出现故障F036(制动过电流)是什么原因?应该如何处理?
问题描述:
ATV310L变频器出现故障F036(制动过电流)是什么原因?应该如何处理?

所属产品线:
ATV310L变频器

解决方法:

ATV310L出现故障F036(制动过电流)的原因是:工作电流超过制动电流阀值52.04(与ATV71 BLF类似)。

处理方法:

1.检查制动器电源与连接。

ATV310L在进线电压AC380V的时候,内置制动端子PHB+与PHB-额定输出电压为DC180V,客户在  使用这个制动端子的时候,直接接到抱闸的直流线圈即可,不能将它接到AC整流器中,否则会出现F036故障,并有可能损坏这个AC整流器。

2.检查参数“52.04制动释放电流”设置是否合适。