我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器modbus通讯故障是如何触发的?

问题描述:
变频器modbus通讯故障是怎么触发的?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

在变频器上电后,变频器如果检测到命令或者给定中有任意一个被modbus写入,并在modbus故障延时时间内未再次收到任何请求,则会触发modbus通迅故障,变频器将按照配置做出反应(停机、保持、忽略等)。

若变频器仅通过modbus通讯读变频器状态,不参与命令或者给定,那么不会触发modbus通讯故障。