SoMove软件如何连接设置了密码的ATV61、ATV71变频器?
问题描述:
ATV61/71变频器设置了密码如何连接SOMOVE。所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器解决方法:
SOMOVE软件连接设置了密码的ATV61/71变频器步骤如下:
1,如下图所示,连接变频器,SOMOVE会提示输入密码解锁,可以选择输入正确密码解锁登陆或者在锁定模式下登陆。密码不是必须包含4位数,和变频器【4.密码】菜单下设置密码一致即可。

2,锁定模式登陆和解锁登陆区别。
(1)锁定模式登陆下在设备栏中可选项只有可打印数据和命令面板两个,比解锁登陆模式下少。下图左为锁定模式,图右为解锁模式。


(2)锁定模式下,只可以操作监视菜单,别的菜单都为灰色,无法操作。

注意:1,无论是设置密码1或设置密码2,在连接SOMOVE都需要输入相同的设置密码才能解锁。
2,无论是设置密码1或设置密码2,SOMOVE的锁定模式登陆和解锁登陆操作权限是一样的,没有区别。
是否有帮助?