我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器通过3线制控制起停,如果自动重起动参数激活,能否通过自动重起动能复位变频器故障?
问题描述:
ATV71变频器通过3线制控制起停,如果自动重起动参数激活,可以通过自动重起动能复位变频器故障

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71变频器通过3线制控制起停,自动重起动参数激活了:当变频器故障消失后,可以通过自动重起动功能复位变频器故障。如果此时变频器起动信号没有断开,变频器将显示NST状态,不能实现自动起动;将起动信号断开后变频器显示Rdy,此时再重新给起动信号,变频器将再次起动。

但是如果需要变频器具备自动重起动功能的话,必须满足:2/3线控制tcc=2线控制、2线类型tct=电平。