我们今天能为您提供什么帮助?

ATV600和ATV900变频器可以通过通讯控制R继电器动作吗?

问题描述:
通讯控制继电器动作

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV600ATV900御程系列变频器在R*继电器没有被分配功能的前提下,可以通过OL1R(地址为16#145C = 5212)控制继电器输出状态,具体如下所示:

OLIR

Bit0

控制R1继电器输出

Bit1

控制R2继电器输出

Bit2

控制R3继电器输出