我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930C11N4C变频器配制动单元VW3A7105后,重度制动循环的2个制动电阻VW3A7756应该串联还是并联?

问题描述:
ATV930C11N4C变频器配制动单元VW3A7105后,重度制动循环的2个制动电阻VW3A7756的接线

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

2VW3A7756制动电阻是并联安装到VW3A7105制动单元上的,见下图: