我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器在使用PID功能并切换到手动的时候,预设速度功能还有效吗?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在使用PID功能并切换到手动的时候,预设速度功能还有效吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的 PID功能有手动自动切换,如果切换到PID手动模式相当于PID不再生效,通过手动给定的方式运行。如下图。

如果切换到手动模式后,预设速度还是有效的,如上图左下部分示意。

例如:通过DI3作为PID手自动的切换,当DI3导通的时候,需要实现30HZ的预设速度运行。

设置如下:

1.在“我的偏好”中将“访问等级”改为“专家权限”;

2.将PID手自动切换PAU设置为DI3;

3.将“预设速度”功能中的“2个预设速度”PS2也设置为DI3,将“预设速度2”SP2设置为30HZ。

这样就可以实现上述功能(“手动给定值”PIM是否设置对此没有影响)。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。