我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器的P24和0V与三相电同时供电可以吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器的P24和0V与三相电同时供电可以吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的P24和0V可以与三相电同时供电。P24和0V在没有三相电的情况下可作为临时控制电源。如果P24和0V与三相电同时供电,那先接通的电源有效。