变频器输出端配电机电抗器或滤波器的作用是什么?
问题描述:
变频器输出端配电机电抗器或滤波器的作用是什么?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
由基于PWM(脉宽调制)原理的变频器,输出电压是一系列脉冲, 当施加到电机绕组上时,可能会出现电机绕组上的过压,同时流经电机绕组和电机电缆的高频电流还会产生电容漏电流,尤其是使用较长的带屏蔽电机电缆时,这些现象会更加明显。输出电抗器和滤波器可保护电动机免受:
1.补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流,增大了变频器到电动机的有效传输距离;
2.有效抑制变频器IGBT模块开关时产生的瞬间高压dv/dt,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响,延长电机寿命;
3.降低电机的噪音,降低涡流损耗;
4.降低输入高次谐波造成的漏电流;
5.保护变频器内部的功率开关器件
所以当变频器到电机的电缆超过一定的长度时(具体长度参照各系列变频器产品目录),需要增加电机电抗器或dv/dt滤波器。
是否有帮助?