我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器同时选配附加EMC滤波器和无源滤波器时该如何连接?

问题描述:
如何同时连接附加EMC滤波器和无源滤波器到ATV御程系列变频器?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

附加EMC滤波器和无源滤波器同时连接到ATV630、ATV930变频器,它们的功能是不一样的。

无源滤波器是为了减小变频器输入侧的THDi,使其小于10%或5%;

附加EMC滤波器是为了减小供电线路上的传导干扰,以满足IEC/EN 618003标准的C1,C2或C3等级。

我们推荐EMC滤波器放在变频器和无源滤波器之间,典型连接图如下: