我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630使用多泵功能时最多可以带多少台泵?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0使用多泵功能时最多可以带多少台泵?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630本身带有3个继电器,变频器的R1继电器默认分配为故障继电器,不能用于多泵控制。在不加I/O扩展卡时,可用于多泵控制的继电器个数是2个,在主泵轮换模式下,最多可以使用2台泵;主泵不轮换时,最多可以使用3台泵;若使用I/O扩展卡,此时可用于多泵控制的继电器个数达到5个,在主泵轮换模式下,最多可以使用5台泵;主泵不轮换时,最多可以使用6台泵。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。