我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630和ATV930变频器如何使用SoMove软件设置变频器参数切换?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0和ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何使用SoMove软件设置变频器参数切换?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

一,在【参数布局】下找到【参数设置切换】。如下图所示:

二,将参数组选择1设置为数字输入3,参数组选择2设置为数字输出4。

1,参数添加:点击+号弹出对话框,选好参数后点击选择,就可以把参数添加到设置中。一共可添加15个参数。

2,参数删除:点击+号弹出对话框,选择未分配选项点击选择,就可以把参数删除。

3,参数修改:可以再右侧设置1,设置2,设置3中对已添加的参数值进行修改。如下图所示:

三,参数切换功能逻辑说明。CHA1设置为DI3,CHA1设置为DI4。端子功能组合表如下表所示:

当DI3为0,DI4为0,设置1中参数值有效。

当DI3为1,DI4为0,设置2中参数值有效。

当DI3为0,DI4为1,设置3中参数值有效。

当DI3为1,DI4为1,设置3中参数值有效。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。