我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器与HMIGTO触摸屏Modbus TCP通讯,单元ID设1-247,通讯字如何对应?
问题描述:
ATV630、ATV930变频器与触摸屏HMIGTO2310使用Modbus TCP/IP通讯,变频器Modbus单元号设1-247,通讯字如何对应?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器与触摸屏HMIGTO2310使用Modbus TCP/IP通讯,设置步骤:

(1)变频器设固定IP地址、Modbus单元号设1-247,本例中设变频器IP为192.168.0.1、Modbus单元号设3;

(2)触摸屏软件Vijeo Designer 6.2做如下设置:

双击红色框图1,弹出界面,在红色框图2输入变频器的IP地址,在红色框图3输入变频器的Modbus单元号;

变频器通讯字+1=触摸屏地址,地址偏移了一位,触摸屏使用寄存器40000区,变量类型定义为INT,通讯字对应关系举例如下:

变频器地址 触摸屏地址
CMD控制字 8501 48502
频率给定 8502 48503
ETA状态字 3201 43202

在触摸屏软件Vijeo Designer 6.2建立变量如下图,数据类型选“INT”,数据源选“外部”,设备地址寄存器选“40001+i”, 偏移量写3201,生成预览地址为43202,对应变频器的通讯字地址3201

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。