我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器与触摸屏MODBUS TCP通讯,变频器Modbus地址为OFF,通讯字如何对应?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器与触摸屏MODBUS TCP通讯,变频器Modbus地址为OFF,通讯字如何对应?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器与触摸屏HMIGTO2310使用MODBUS TCP通讯,变频器Modbus单元号设OFF,设置步骤:

(1)变频器设固定IP地址、Modbus单元号设OFF,本例中变频器的IP192.168.0.1

(2)触摸屏软件Vijeo Designer 6.2做如下设置:

双击红色框图1,弹出界面,在红色框图2输入变频器的IP地址,在红色框图3输入“255”;

(3)使用Somove软件与ATV630系列变频器连机,点击“协议和变频器配置文件”,弹出如下界面:

在红色框图2中,默认第一个字对应输入状态字ETA 3201,第二个字对应输入状态字同步转速8604;在红色框图3中,默认第一个字对应输出寄存器CMD,第二个字对应输出寄存器LFRD

可根据实际需要更改配置并下载,如下图:

触摸屏不直接寻址变频器寄存器地址,而是按照序号依次对应,输入区、读取区共用一个地址,在触摸屏软件

Vijeo Designer 6.2建立变量如下图,数据类型选“INT”,数据源选“外部”,设备地址寄存器选“40001+i”,

偏移量写0000,生成预览地址为40001,对应Somove软件中“协议和变频器配置文件”中序号为1的寄存器,

本例中40001对应ETACMD40002对应RFRLFR,其它依此类推:

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。