ATV630、ATV930变频器的参考频率通道1设置为通讯,PID功能激活了以后为何不能启动?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的参考频率通道1设置为通讯,PID功能激活了以后为何不能启动?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
变频器不能启动原因:参考频率通道1设置为通讯后,初次上电即使PID给定设置为内部给定,PID给定寄存器地址(8503)依然为空。变频器检测不到PID给定寄存器内的值,变频器将不能启动。
解决办法是:先往地址8503里面写一个目标值,就可以启动变频器了。但是当内部PID给定激活后,8503写入的值,不会改变变频器PID给定值。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?