我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630和ATV930是6脉动整流变频器还是12脉动整流的变频器?
问题描述:
ATV630和ATV930是6脉动整流变频器还是12脉动整流的变频器?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630和ATV930系列变频器是6脉动整流的变频器,ATV630和ATV930内置直流电抗器,在80%至100%负载情况下THDI≤48%。