我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的散热风扇什么时候运行?

问题描述:
御程系列ATV630和ATV930变频器的散热风扇运行条件

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630U07N4-ATV630D90N4,ATV630U07M3-ATV630D45M3及ATV930U07N4-ATV930D90N4,ATV930U07M3-ATV930D45M3,可以通过维护菜单的“风扇管理”参数设置变频器的散热风扇动作条件。该参数设置为[标准] 时,在变频器运行时启动风扇。 设置为[始终] 时,则风扇将始终处于激活状态。设置为 [经济] 时,则风扇将根据变频器的内部热状态,仅在需要时才处于激活状态。

ATV630C11N4-ATV630C31N4,ATV630D55M3-ATV630D75M3及ATV930C11N4(C)-ATV930C31N4C,ATV930D55M3C-ATV930D75M3C风扇动作条件无法设置,都是变频器运行时风扇处于激活状态。