ATV630和ATV930支持什么类型的温度传感器?
ATV630和ATV930可以通过模拟量输入AIx配置参数来选择温度传感器的类型。
其中:
ATV630变频器本体自带的AI2和AI3,以及IO扩展卡的AI4、AI5可被配置为温度传感器。
ATV930变频器本体自带的AI1和AI3,以及IO扩展卡的AI4、AI5可被配置为温度传感器。
参数[AIx 配置] 有以下选项:
[PTC 管理] ptc:使用 1 至 6 个 PTC(串联)
[KTY] KtY:使用 1 KTY84
[PT100] 1Pt2:使用 1 个两线制接线的 PT100
[PT1000] 1Pt3:使用 1 个两线制接线的 PT1000
[三线 PT100] 1Pt23:使用 1 个三线制接线的 PT100(仅限 AI4 与 AI5)
[三线 PT1000] 1Pt33:使用 1 个三线制接线的 PT1000(仅限 AI4 与 AI5)
[3 个两线 PT100] 3Pt2:使用 3 个两线制接线 PT100
[3 个两线 PT1000] 3Pt3:使用 3 个两线制接线的 PT1000
[3 个三线 PT100] 3Pt23:使用 3 个三线制接线 PT100(仅限 AI4 与 AI5)
[3 个三线 PT1000] 3Pt33:使用 3 个三线制接线的 PT1000(仅限 AI4 与 AI5)
注意:
1、两线的温度传感器可以接到变频器的模拟输入AI1-AI5上(ATV630对应:AI2,AI3,AI4,AI5;ATV930对应AI1,AI3,AI4,AI5)。
2、三线的PT100/PT1000建议接到扩展模块上的模拟输入AI4-AI5。
3、如果传感器与变频器的距离比较远,建议使用三线温度传感器。
接线如下:
ATV630、ATV930变频器外接两线制热传感器如何接线及设置参数?
ATV630、ATV930变频器外接3个三线制PT100传感器串联,如何接线?
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?