我们今天能为您提供什么帮助?

变频器当前所处状态,如加速时间ACC,减速时间DEC,电流限幅CLI等状态如何通过通讯进行读取?

问题描述:
施耐德变频器中文面板左上角状态加速ACC,减速DEC,电流限幅CLI等如何通过通讯进行读取?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

ATV630御程变频器当前状态可以读取变频器状态逻辑地址3240(16#0CA8)里面数值,不同的数值代表变频器处于不同的状态。如下表所示:

注意:当变频器处于故障时,读取变频器状态只是为故障状态,不是当前的故障代码。

ATV12、320、340、610、930变频器状态寄存器地址和代码对照表见附件。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



附件
变频器状态寄存器地址和代码信息整理_20191220114551.xlsx