ATV630、ATV930变频器在IO模式下,Profinet报文格式为Telegram 1,报EPF2故障如何处理?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在IO模式下,Profinet报文格式为Telegram 1,报EPF2故障如何处理?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
Profinet 通讯下Telegram 1报文不支持IO模式, 建议使用支持IO配置模式的Telegram 100报文。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?