ATV630、ATV930变频器,可以带的最小电机是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器,可以带的最小电机是多少?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630变频器电机参数中电动机的额定电流最小可以设置为变频器额定电流的15%,电机热电流最小可以设置为变频器额定电流的12%,即如果电机的额定电流小于变频器额定电流的15%,变频器就无法准确的控制和保护电动机。
ATV930变频器电机参数中电动机的额定电流最小可以设置为变频器额定电流的25%,电机热电流最小可以设置为变频器额定电流的20%,即如果电机的额定电流小于变频器额定电流的25%,变频器就无法准确的控制和保护电动机。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?