我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器如何通过中文面板查看已插入选项卡?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过中文面板查看已插入选项卡?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

方法为在【3诊断菜单】菜单中找到【诊断数据】,在【诊断数据】找到【标识】,在【标识】菜单下查找选项卡1,选项卡2参数就可以查看到变频器有没有插入选项卡,已插入选项卡会显示选项卡型号。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。