我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器有没有用户自定义菜单?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器有没有用户自定义菜单?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

有用户自定义菜单。在8【我的偏好】中找到8.4【客户自定义】进入,找到【我的菜单配置】参数,【我的菜单配置】参数中有4个选项:参数选择,显示选择,选项列表,我的菜单。他们功能分别是:

参数选择:可选择5【完整设置】中的参数。

显示选择:可选择4【显示】中参数。

选项列表:可在列表中查看所有已选中的参数,可以对参数进行上下排序和删除操作。

我的菜单:对自定义菜单进行命名。

设置完成后,可以在1【简单启动】中找到我的菜单,对自定义菜单进行操作。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。