问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器未插面板时发生故障,复位后还能通过面板查看历史故障吗?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
可以看到。
经过测试,ATV630、ATV930变频器不插面板,发生故障复位后,插上面板可以看到已发生的故障。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以看到。
经过测试,ATV630、ATV930变频器不插面板,发生故障复位后,插上面板可以看到已发生的故障。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?