ATV630**N4变频器主回路接线要求能否用裸线,另外大规格变频器接线母牌上是否自带接线螺栓?
问题描述:
ATV630**N4变频器主回路接线要求能否用螺线,另外大规格变频器接线母牌上是否自带接线螺栓?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
size1~5(90kw及以下)可以直接接裸线,size6及以上(110-315kw)必须使用圆型线鼻子。size6及以上(110-315kw)大功率变频器母排上是带有螺栓的。
是否有帮助?


size1~5(90kw及以下)可以直接接裸线,size6及以上(110-315kw)必须使用圆型线鼻子。size6及以上(110-315kw)大功率变频器母排上是带有螺栓的。
是否有帮助?