我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630变频器做Profibus DP通讯时,支持哪些报文格式?
问题描述:
西门子软件的硬件列表中显示的格式ATV630都可以支持吗?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630变频器做Profibus DP通讯时,支持的报文格式有Telegram 1,100, 101, 102, 106, 107。

需要注意的是,在西门子软件的硬件列表中,ATV630变频器下有“universal module”即通用模块,但它是西门子软件自动添加的,ATV630变频器是不支持这种格式的。