我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器报PID反馈错误PFMF是什么原因?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器报PID反馈错误PFMF是什么原因?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

在ATV630、ATV930变频器的PID控制器菜单中找不到PID反馈错误的参数设置,配置这个故障的参数在以下路径:

[完整设置]-[泵功能]-[反馈监控]

激活该功能后,默认的PID反馈范围为3%,延时为10s,也就是当PID反馈值超过PID给定值的±3%达到10s,就会触发PID反馈错误PFMF。

更详细的参数说明请参考ATV630、ATV930变频器编程手册。