我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器如何通过通讯判断变频器是否处于“休眠”状态?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过通讯判断变频器是否处于“休眠”状态?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

一般通过寄存器ST00,逻辑地址16100(十进制),bit4与bit10都可以反馈变频器是否处于“休眠”状态(为1表示处于“休眠”状态)。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。