ATV630、ATV930变频器的输入能耗IE0~IE4、输出能耗OE0~OE4、电机能耗ME0~ME4有什么区别?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的输入能耗IE0~IE4、输出能耗OE0~OE4、电机能耗ME0~ME4有什么区别?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器
输入能耗(IE0~IE4)是从输入侧计算的变频器的损耗能量。
输出能耗(OE0~OE4)是基于输出电压和电流值计算的输出能量。
电机能耗(ME0~ME4)是基于配置的电机额定参数计算的电机消耗能量。
输入能耗=输出能耗+变频器自身损耗。
输出能耗=电机能耗+电机自身损耗。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?