我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630变频器的转矩限幅功能里,相关的参数为什么是功率而不是转矩?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器的转矩限幅功能里,相关的参数为什么是功率而不是转矩?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630变频器的转矩限幅功能激活后,可以看到相关的参数为电机模式最大功率TPMM和发电机模式最大功率TPMG,和ATV930不同,并没有以转矩的百分比来设置。从电机控制角度来看,功率限幅和转矩限幅并没有不同,它们都可以避免电机过高的能量消耗。ATV630变频器会依据公式T=N·P/n来计算对应的转矩(T转速,N常数,P功率,n转速),来实现转矩限幅的控制。对于风机、水泵类负载的用户来说,直接以功率限幅来控制电机,会更直观明了。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。