我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930变频器以C结尾型号与普通型号有何差异?

问题描述:
ATV930变频器以C结尾型号与普通型号有何差异?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930系列变频器的末尾没有“C”,表示它包括一个内部制动单元;如果型号的末尾带有“C”,则不内置制动单元。 有三种情况加以说明:

1、只有不带C型号的变频器:内置制动单元,选型时不要特殊注意。

2、只有带C型号的变频器:不带内置制动单元,但可以选配外置的制动单元,选型时依据工况选配。

3、既有带C的型号,也有不带C型号的变频器,这类变频器分为两种情况;

第一种:功率55KW-90KW的变频器,选型前需要核实清楚是否需要制动单元及制动电阻,如果需要通过制动电阻释放能量的场合,例如起重行业或大惯性的机械负载等场合,必须选不带C的型号,如果选择带C的型号都没有内置制动单元,也不能外加制动单元的。

第二种:功率110KW-160KW的变频器,如果需要通过制动电阻释放能量的场合,例如起重行业或大惯性的机械负载等场合,可以选择不带C的型号,也可以选择带C的型号,带C的变频器都没有内置制动单元,如果需要的话,可选制动单元选件,型号是VW3A7105