我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
多台ATV930变频器通过以太网主从控制,主/从速度给定输出MSSO与主/从力矩给定输出MSTO的作用及无法设置的原因?
问题描述:
多台ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器通过以太网主从控制,主/从速度给定输出MSSO与主/从力矩给定输出MSTO的作用及无法设置的原因?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930变频器可以使用D2D模式,使用以太网做主从控制时,在主机与从机的“主从系统架构”(路径“完整设置”---“主从”)菜单里都可以找到参数“主/从速度给定输出MSSO”与“主/从力矩给定输出MSTO”。

它们的作用是将主机给的速度或者力矩信号通过模拟量端口输出出去,ATV930有两个模拟量端口,AQ1默认分配是“电机频率”,AQ2默认分配是“电机电流”,由于这两个端口都被占用了,所以发现“主/从速度给定输出MSSO”与“主/从力矩给定输出MSTO”无法设置。

如果确实有需要将主机给的速度或者力矩信号通过模拟量端口输出出去,首先需要在输入输出菜单,将对应的模拟量端口功能设置为“未分配”,再设置以上功能。

这两个参数只是决定是否使用模拟量端口输出主机的速度或者力矩信号,它们对主从控制无影响。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。