ATV930变频器如何使用SoMove软件设置多电机参数?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何使用SoMove软件设置多电机参数?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
一,设置多套电机参数并储存。
1)在【参数列表】下找到【完整设置】,【完整设置】菜单中找到【电机参数】。将第一套电机参数设置好。如下图所示:

2)在设备栏中找到Configuration Management,点击Multi Configuration,将第一套电机参数保存在配置1中。如下图所示:


3)重复上述1)、2)步骤,将第二套电机参数保存在配置2中,第三套电机参数保存在配置3中。
二,设置多电机切换功能。
在【参数列表】下找到【完整设置】,【完整设置】菜单中找到【通用功能】,在【通用功能】里找到【多电机配置】。
【多电机选择】设置为是。【设置2有效】设置为数字输入3。【3套设置切换】设置为数置输入4。如下图所示:

三,多电机切换逻辑介绍。CNF1设置为DI3,CNF2设置为DI4。端子功能组合表如下表。
当DI3为0,DI4为0,当前设置的电机参数有效。
当DI3为1,DI4为0,配置1中电机参数有效。
当DI3为0,DI4为1,配置2中电机参数有效。
当DI3为1,DI4为1,配置3中电机参数有效。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?