我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930使用Profibus DP通信时的报文100、101、102、106、107有什么区别?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0使用ProfibusDP通信时的报文

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

如下图所示,ATV630、ATV930使用Profibus DP通信时的报文100、101、102、106、107区别主要是能配置的PKW和PZD数量不同。

PKW与PZD区域功能区别如下:

PKW区:通过PKW可以任意的监控/修改/诊断变频器参数,主要用于非周期交换数据读与写;

PZD区:主站发送控制字、频率设定值到从站和从站返回状态字、实际值到主站,主要用于周期性I/O交换数据。

报文100:2个PZD区,4个PKW区;

报文101:6个PZD区,4个PKW区;

报文102:6个PZD区,没有PKW区;

报文106:8个PZD区,4个PKW区;

报文107:16个PZD区,4个PKW区。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。