问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器按步骤执行编码器检查,为何变频器一直显示在“编码器检查”状态?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
编码器检查时电机需运行在不低于15%的额定频率/额定转速,运行时间不低于3S,否则可能无法完成编码器检查。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
编码器检查时电机需运行在不低于15%的额定频率/额定转速,运行时间不低于3S,否则可能无法完成编码器检查。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?