ATV630、ATV930变频器是否具有实时时钟?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器是否具有实时时钟?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器的图形显示终端VW3A1111内置了一个实时时钟,用于标记需要时间信息的数据记录及其它需要时间信息的功能。在主菜单中,选择我的首选项,然后选择日期/时间设置,就可以访问和设置日期和时间。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?