ATV930的制动逻辑控制中参数BRH4和BRH4 FREQ的功能是什么?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0的制动逻辑控制中参数BRH4和BRH4 FREQ的功能是什么?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
BRH4用于闭环模式,当速度为0时,如果发生没有命令的运动(通常由抱闸的机械故障引起),变频器会转换到没有制动器松开命令的零速调节,输出力矩把负载拉住,并触发BSA报警。
BRH4 FREQ代表触发BRH4的阈值,即以HZ为单位的速度差。它的大小决定了变频器BSA报警的响应,如果设置过低可能会误触发BSA报警,如果设置过高可能负载已经滑动但变频器不出现BSA报警。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?