我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器报泵循环启动错误PCPF是什么原因?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器报泵循环启动错误PCPF是什么原因?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

这是因为泵循环监测功能开启了,该功能是在规定的时间范围内监控变频器启动次数,当变频器启动超过设置的次数,就触发泵循环启动PCPF错误。配置该功能的参数路径如下:

[完整设置]-[泵监测]-[泵循环监测]

该功能有两种模式,模式1不会记录变频器断电的时间,模式2会通过面板时钟记录变频器断电的时间,如下图:

该功能默认的启动泵循环最大值为6,泵循环时间为60分钟,也就是说在60分钟内,变频器启动次数不能超过6次,否则就会触发泵循环启动PCPF错误。

该功能的详细介绍,请参考ATV630、ATV930变频器的编程手册。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。