我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器FDR功能通过SoMove设置会比面板设置多出几个参数,它们应如何设置?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器FDR功能通过SoMove设置会比面板设置多出几个参数,它们应如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器如果设置FDR功能,通过SoMove设置会比面板设置多出以下几个参数:

【控制配置】:

Served:默认设置,在变频器上电的时候,从服务器获取配置并应用,如果当前服务器没有存储配置文件,变频器在上电建立通讯后就会触发FDR1故障。

Stored:在变频器上电的时候,应用变频器自身存储的配置

【自动同步】:

如果勾选,会按照自动同步周期,将变频器当前的配置,循环的发送至服务器, 默认未勾选。

【自动同步周期】:如果勾选,会按照自动同步周期,将变频器当前的配置,循环的发送至服务器,实际的同步周期=后面数值*10,实际同步周期设置范围:100s~655350s,出厂默认256*10=2560s

注意:如果同步周期过短,会使总线负担过重,对通讯产生不利影响。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。