我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器在SoMove安全性中的参数“IP Master”有什么作用?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在SoMove安全性中的参数“IP Master”有什么作用?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930变频器在SoMove安全性中可看到参数“IP Master”,如下:

这个参数的意思是:

“如果“IP Master”设置为“禁用”,或者“启用”后但是不设置3个IP  Master地址(仍保持0.0.0.0),表示这台变频器可由此网络中的任何主站扫描并控制。

“如果“IP Master”设置为“启用”,并设置1个或几个IP  Master地址,表示这台变频器就只能被这个列表里IP主站扫描并控制,不在列表中的主站无法扫描与控制此变频器。

但是无论“IP Master”如何设置,都无法使用2台或多台IP主站在同一时刻控制变频器,这是为了保证安全的设计。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。