我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器,如何通过通讯读取的保修期满时间LCAD?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器,如何通过通讯读取的保修期满时间LCAD?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

保修期满时间LCAD存储的数据中,bit0~bit4对应的是“日”,bit5~bit8对应的是“月”,bit9~bit15对应的是“年”。

例如,如果LCAD= 11 466 = 0x2CCA,那么可以进行如下换算:

0x2CCA AND 0x001F = 0x000A = 10(日)

0x2CCA AND 0x01E0 = 0x00C0 = 192 / 32 = 6(月)

0x2CCA AND 0xFE00 = 0x2C00 = 11 264 / 512 = 22(年)

因此,保修期满时间是2022年6月10日。