我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV12变频器和ATV312变频器设置了密码如何用SoMove软件连接?
问题描述:
ATV12变频器和ATV312变频器设置了密码如何用SOMOVE软件连接?

所属产品线:
ATV12变频器; ATV312变频器

解决方法:

ATV12和ATV312变频器在设置了密码和SoMove软件连接会提示输入密码,只有输入正确密码才能用SoMove连接。输入正确密码连接上SoMove后,可以进行所有操作。