我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV12系列变频器本体上的面板能否显示电机旋向?
问题描述:
能否在ATV12系列变频器本体上的面板显示电机旋向?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12系列变频器在运行时,本体上的面板默认显示的是输出频率。

如果需要显示其它状态,可以在MON菜单中进行选择,在MON菜单中找到参数STAT,STAT里显示的是变频器的状态,例如RDY,RUN,ACC等等,此时长按旋钮,该状态代码闪烁,代表面板默认显示STAT里的状态。

在变频器运行时,面板显示RUN,在最右侧的数码管上会指示电机旋向和加减速的状态。如果电机在正转,这个数码管显示会顺时针转动,如果电机反转,则逆时针转动,见附件视频(附件需要下载后播放)。



附件
ATV12_direction_20191214181708.mp4