我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何将ATV212的PID反馈设置为反向变化?
问题描述:
ATV212的PID反馈如何设置为反向变化?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果要将ATV212的PID反馈设置为反向变化,需要将作为PID反馈的模拟量的范围设置为反向。

VIA的范围参数为F201到F204,VIB的为F210到F213。

例如,VIA设置为4-20mA作为PID反馈,需要达到这个目的,设置如下参数:

F201=20%;F202=50Hz;F203=100%;F204=0Hz。