我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys T系列马保使用外接面板LTMCU/C时,可以监视哪些参数?

问题描述:
Tesys T系列马保使用外接面板LTMCU/C时,可以监视哪些参数

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

Tesys T系列马保使用外接面板LTMCU/C时,可以显示以下内容作选择,需要注意的是基于外部测量的参数,只有安装了相应测量模块才可以显示。例如要显示功率,必须安装电压测量模块。

Motor status HMI 电机状态

Date HMI 日期

Time HMI 时间

Last start HMI 启动统计数据

Thermal capacity HMI 热容量水平

Remain th cap HMI 剩余热容量

Time to trip HMI 脱扣时间

Average voltage HMI 平均电压

L1-L2 voltage HMI  L1-L2 电压

L2-L3 voltage HMI  L2-L3 电压

L3-L1 voltage HMI  31-L1 电压

Voltage imbalance HMI 电压相位失调

Average current HMI 平均电流

L1 current HMI  L1 电流

L2 current HMI  L2 电流

L3 current HMI  L3 电流

Avg current in% HMI 平均电流比

L1 current in% HMI  L1 电流比

L2 current in% HMI  L2 电流比

L3 current in% HMI  L3 电流比

Current imbalance HMI 电流相位失调

Ground current HMI 接地电流

Active power HMI 有功功率

Reactive power HMI 无功功率

Power Wh HMI 功耗

Power factor HMI 功率因子

Frequency HMI 频率

Temp sensor HMI 电机温度传感器

Operating time HMI 运行时间

Starts per hour HMI 每小时启动

I/O status HMI  I/O 状态

Control mode HMI 控制模式