我们今天能为您提供什么帮助?

LTMR有内部时钟吗,使用有什么注意事项?

问题描述:
LTMR是否有内部时钟?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

LTMR有内部时钟,但内部时钟的精度为每小时+/-1秒。如果持续供电长达1年,则内部时钟的精度为每年+/-30分钟。如果关闭电源30分钟或更少,LTM R 控制器将保留其内部时钟设置,精度为+/-2分钟。如果关闭电源长达30分钟以上,LTM R控制器会将内部时钟恢复到关闭电源的时间。