我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T电动机管理控制器以太网版本如何设置为DHCP模式?
问题描述:
LTMR电动机管理控制器以太网版本如何设置为DHCP模式?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

Tesys T电动机管理控制器以太网版本的IP地址模式需要通过控制器面板上的旋钮进行设置,如下图:

只要个位旋钮(右边)不在Disabled,Clear IP,Storted 和BootP,就是DHCP模式,左边的旋钮是设备名称的十位数(两位数),右边的旋钮是设备名称的个位数(一位数),图中显示的设备名称为TeSysT084(注意大小写)。

如下图,M241 PLC作为DHCP服务器的示例,Tesys T电动机管理控制器的设备名称为TeSysT120。

关于Tesys T电动机管理控制器的其它IP模式,请参考其用户手册。