我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys T电机控制器通过按TEST/RESET键恢复出厂设置后,如何初始化?

问题描述:
Tesys T电机控制器通过按TEST/RESET键恢复出厂设置后,如何初始化使其就绪?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

Tesys T电机控制器通过按TEST/RESET键恢复出厂设置后,必须初始化Tesys T才能进入就绪的状态。

通过面板:服务→系统设置→退出系统设置。

通过somove软件:在线模式下,设备→命令→退出配置。