我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LULC07 DP通讯模块怎么设置DP地址?
问题描述:
LULC07 DP通讯模块怎么设置DP地址

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

LULC07可以通过拨码开关进行设置,通信卡上右侧7个开关的位置1(上/ON)或0(下/OFF)给出的二进制数相对应,1125地址可以通过拨码设置,如下图所示:

以下面拨码举例:


对应二进制是0110000=30(16进制)=48(10进制)